This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:数据表拼写错误?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433126/dix9211-datasheet-typo-error

器件型号:DIX9211
Thread 中讨论的其他器件:PCM9211

工具与软件:

您好!

在数据表 SBAS519–2010年9月第79页中、寄存器60h:

TXSSRC[2:0]:DIT 系统时钟源选择
000:DIR/XTI 自动(DIR LOCK = DIR、DIR 解锁= XTI)
第001章:我是你的
010:XTI
011:AUXIN0
100:AUXIN1 (默认)
100:AUXIN2
110:保留
111:保留
TXPSRC[2:0]:DIT 位时钟、LR 时钟、数据源选择
000:DIR/XTI 自动(DIR LOCK = DIR、DIR 解锁= XTI)
第001章:我是你的
010:XTI
011:AUXIN0
100:AUXIN1 (默认)
100:AUXIN2
110:保留
111:保留

我想正确的值应该是101?

是否有更新的数据表?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    你是正确的,这是一个拼写错误,正确的值应该是 101: AUXIN2。 此旧器件没有更新的 DS、但您可以看到 PCM9211数据表中不存在此拼写错误、这是 添加了额外 ADC 的相同器件。 (第93页寄存器60h)。  

    此致、

    Arash