This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:DAC

Guru**** 1963265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432762/tlv320aic3110-dac

器件型号:TLV320AIC3110

工具与软件:

您好!

1.将 DAC 预定义处理块的所有设置设为默认值。 了解默认值下的频率响应是平坦的、这是否正确?

2.是否可以在不通过 DAC 预定义处理块的情况下连接至数字音量块?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我们的编解码器专家不在办公室、他们将能够在星期一回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    1) 1)是的、默认频率响应是平坦的。

    2)不能跳过处理块阶段。 必须选择一个处理块。 PRB1是默认设置。

    此致、
    Jeff McPherson

x 出现错误。请重试或与管理员联系。