This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:可接受的最大输出电压蜂鸣器

Guru**** 2524660 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433071/tlv61046a-maximum-acceptable-output-voltage-buzzer

器件型号:TLV61046A

工具与软件:

您好!

我想使用 TLV61046A 驱动 Murata 制造的压电式蜂鸣器 PKLCS12E2000-R1。 还有一 篇技术文章 介绍了 TLV61046A 的此类应用。
蜂鸣器的数据表中 、最大输入电压为±12.5Vo-p (最大值) (此类波形如图1所示)。
在没有负电压的情况下驱动蜂鸣器时、这意味着它可以接受最大电压 其引脚之间是+12.5V (如图2所示)还是+25V (如图3所示)?

图1:

图2:

图3:

非常感谢
此致、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    很抱歉、我不熟悉  PKLCS1212E2000-R1。 嗯、根据 Murata 网站上以下针对 PKLCS12E2000-R1推荐的驱动电路、我认为驱动波形 所示 如何正常工作。 而脉冲高电平应介于1.5V 至12.5V 之间 .  

      

    无需在图1中创建驱动波形。

    此致

    Lei