https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416140/tlv320aic3120-tlv320aic3120
器件型号:TLV320AIC3120工具与软件:
尊敬的专家:
我正在使用 TLV320AIC3120IRHBT 进行一个项目。
在我的设计中、我使用麦克风:CMM-2718AT-38164W-TR 和扬声器8欧姆:CD-13138-SMT-TR。
我正在启动阶段、首先我想确认具有麦克风和扬声器的硬件是否正常。
我的计划:使用旁路模拟路径:MIC1LP ->直接 D 类驱动器(不带 PGA、ADC、DAC)。 但当我将声音输入麦克风时、我没有听到扬声器发出的任何声音。
我有一些问题
1、这样测试麦克风是正确的吗? 因为当我触摸到麦克风线路时、我可以看到扬声器输出发生变化。 我以为旁通回路工作、所以担心麦克风不工作。
是否应该为 MIC1LP 配置 Rin?
2、测试旁路模拟的方法和使用环路 ADC-DAC 的方法有何不同?
3、我在使用该驱动器之前将其与 D 类驱动器的总增益+模拟衰减相混淆。 这些价值似乎受到限制? 由于我尝试了配置增益= 24dB、衰减为0dB、因此0x2A 第1页的 D0为0、这意味着未应用增益。
下图是原理图。
谢谢、此致、