This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104设计问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433243/tlv320aic3104-tlv320aic3104-design-issue

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TAS5711

工具与软件:

尊敬的专家:

1、DVDD 电源只能使用1.8V 电源、1.8V  电源使用多大的电流  

2、使用 IOVDD 选择 I2S 信号的电平、例如1.8V 的蓝牙 IO、3.3V 的 IOVDD 会产生任何影响。

3、项目输入有差动、单端&I2S、这3个信号可以混在一起输出。

4.由于项目的输出要求是50mW@32R、因此 TLV320AIC3104的输出功率是不够的、因此后端会增加一定程度的耳机放大来输出耳机(这里的差分连接需要注意这些问题)。

5. TLV320AIC3104差动输出,是否可以悬挂芯片的19、20、22、23英尺。

6. I2S MCLK 的时钟通过蓝牙提供;当 TLV320AIC3104设置为主机或从机时, I2S MCLK 是否会有 MCLK 格式的强制转换问题(例如8K、16K、44.1K&48K 格式的异步噪声,之前在扬声器中遇到这样的问题)。

7.目前、未使用15引脚 MICBIAS。 它是否对单端输入有影响?

8.待机 TLV320AIC3104下可控制的功耗有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    [报价 userid="340395" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433243/tlv320aic3104-tlv320aic3104-design-issue ]] DVDD 电源只能使用1.8V 电源、  如果是1.8V 电源、使用的电流是多少 [/报价]

    这在很大程度上取决于所使用的配置。 有关某些配置、请参阅数据表中表8.5的底部。

    Unknown 说:

    否、MICBIAS 对单端输入没有影响。

    Unknown 说:
    待机 TLV320AIC3104下可控制的功耗有多大?

    这在表8.5中。 数据表第12页。 其中包括空闲功耗和器件在复位下关断时的功耗。

    此致、
    Jeff McPherson