This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6511-Q1:如何使用电流检测来验证 AMP 是否按预期工作

Guru**** 2393865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432286/tas6511-q1-how-to-use-current-sensing-to-verify-if-amp-works-as-expected

器件型号:TAS6511-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

在您的 AMP 产品中、AMP 可以提供实时电流检测结果、以验证 AMP 是否 在 SoC 侧按预期工作、那么 如何使用该电流检测结果、例如、我们是否需要计算其 CRC 或位比较? 如果由 SW 完成、则执行此电流感应检查(存储器、CPU)需要多少资源、并且假设需要检查48kHz/8位音频数据。

您是否还能分享 TI 提供的 有关 如何检查 电流检测结果的示例?

谢谢!

BR

Weicheng Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weicheng、您好

     计算很简单。

     最高位是符号位。

     位的其余满量程为6.5A。 例如、大多数情况下会使用32位时隙大小、因此每个位分辨率将为6.5A/2^31。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    感谢快速响应、我知道计算电流检测位很简单、这里我想知道如何验证这些电流检测结果? 收到电流检测信号后、TI 推荐使用哪种方法?  

    我们可以使用 CRC 进行电流检测验证吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weicheng、您好

    在 E2E 上描述此特性非常困难。 我建议通过电子邮件进行讨论 您还可以在数据表中获取此信息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming

    请通过电子邮件分享您的建议和数据表、然后我可以关闭该主题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weicheng、您好

    我的电子邮件地址: derek-gong@ti.com 

    您可以发送电子邮件给我。