This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:关于输出容量

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434403/tpa6130a2-about-output-capacity

器件型号:TPA6130A2

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表中、输出电容的平均值为80pF。
如果大大超过此值、将出现什么问题?
我们希望使电容达到几百 pF。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    放大器输出端的高电容可能会导致振荡。 发生这种情况是因为电容在反馈信号上引入了延迟、因此环路变得不稳定。

    如果使用了相当高的电容并且这会导致问题、您可以直接在放大器的输出端、在任何其他元件之前添加一个串联电阻器。 这有助于将放大器输出与任何不利影响隔离、通常可以使用十分之一欧姆或更低的值。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师