This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:计算 LDO 功耗

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430892/tas2505evm-calculating-ldo-power-consumption

器件型号:TAS2505EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2505

工具与软件:

TAS2505EVM

TAS2505

=== 我的 规范===

SPK:使用

HPOUT:不使用

SPKVDD:5V

AVDD 和 DVDD:内部 LDO 1.8V

IOVDD:3.3V

扬声器阻抗:8 Ω

====

我不会使用耳机输出、而只使用扬声器输出。 在本例中、我想计算 LDO 的功耗。 请告诉我公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我在24小时内查看此内容。 感谢您的耐心。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此处的延迟、我们深表歉意。 我们没有 LDO 消耗的计算公式。 不过、可以对其进行测量。

    您是否想知道这些信息、以便决定是使用器件 LDO 还是外部电源?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想知道这些信息、以便决定是使用器件 LDO 还是外部电源?
    >>是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 您有 EVM 吗? 如果是、可以测量和计算此值。 您可以在 LDO 开启和关闭的情况下测量 SPKVDD 的功耗、得出电流消耗的差异。 在 LDO 关闭的情况下、您可以通过在外部提供 AVDD 和 DVDD 来测量它们的消耗。 然后、您可以计算 LDO 的功耗。  

    不过、一般而言、如果您有现成的1.8V 电源轨、建议将其用于 AVDD 和 DVDD。 如果您没有现成的器件、我们建议使用内部 LDO、因为它可以简化设计。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特