This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:ADC 输入的浪涌电压输入

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433881/pcm6240-q1-surge-voltage-input-to-adc-input

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

浪涌电压可能会输入到 ADC 输入。 PCM6240-Q1中是否有任何连接到 ADC 输入的保护电路?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    ADC 的输入引脚处存在 ESD 保护。 如果模拟输入电压浪涌超过18V、则超过绝对最大额定值、因此器件 ESD 保护将激活、器件存在损坏风险。