This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TDM 模式实际上可以工作?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433327/tas6424-q1-tdm-mode-actually-works

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具与软件:

您好! 我尝试在 TDM 模式下使用 TAS6424、但它似乎无法正常工作。 有人可以确认是否可以将此芯片与 TDM 输入代替 I2S 配合使用?  

我已经看到 BCLK 和 MCLK 不能彼此同相、但这实际上意味着什么? MCLK 是否需要一个单独的自由运行时钟? 我曾尝试用逆变器来移动 MCLK、这样这些边沿会与 BCLK 不对齐、但听起来仍然很糟糕。 我知道芯片的6424E 版本摆脱了这个问题、但我已经用原始版本制造了很多 PCB (E 版本目前仍然不可用)。

我如何解决这个问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamas,

    我们在现场有使用 TDM 的器件、而不会出现问题。 我成功地在器件上以 TDM 模式将 BCLK 和 MCLK 连接在一起。  详细说明您的 TDM 设置、我可以为您提供进一步的帮助。  例如 FS、TDM 类型、FSYNC 脉冲类型。  

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那是我的孩子,那是我的孩子,那是我的孩子。"  

    您能否解释一下究竟"MCLK 时钟不能同相以同步到 SCLK?" 方式? 如果我将它们连接在一起、它们肯定会处于相位同步状态。 "E"版本中修复了哪些问题? 在非增强版本中似乎存在严重的竞争状况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tamas

     仅在1种特定条件下、才会导致故障。 如果将 MCLK 和 SCLK 连接在一起、则是 TDM8 1位 FSYNC 时钟、最终会出现时钟故障、器件无法工作。 E 版本修复了此问题。