This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:4 Ω 单声道的输出功率

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423870/tpa3221-output-power-for-4-ohm-mono

器件型号:TPA3221

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道该放大器在 PBTL 配置中可为单个4 Ω 扬声器输出的最大功率。 能在10%总谐波失真+噪声(THD + N)的条件下实现大约200W 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su

    根据数据表、可获得 ard120w。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    很抱歉我迟到了、我还注意到、在 BTL 配置中、TPA3221只能为8R 扬声器实现大约51W 的功率、我这里的应用需要至少100W、您能为我提供建议吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这种高功率器件并不常见。 您是否可以尝试用这个器件连接 PBTL?

    您可以访问此链接、输入您的条件。 它可以帮助您筛选出符合您要求的放大器。

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/overview.html

    Tks

    Jesse