This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:电源轨和启动序列

Guru**** 2530750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435341/tlv320dac3101-power-rails-and-startup-sequence

器件型号:TLV320DAC3101
Thread 中讨论的其他器件: LM3880

工具与软件:

你(们)好、

我们计划 在家庭娱乐设备中使用 TLV320DAC3101。 为了更好地了解上电和上电序列、我们正在创建一个与 ESP32S3连接的测试 PCB。 主电源必须为3.3V、因此我们添加了 一个 5V 升压器。 已附加原理图。

问题:

#1是否必须使用分步上电序列? 同时加电的缺点是什么? (我们需要使芯片快速启动)

#2至少一次给 IOVDD 和 DVDD 上电是否安全? (为了简化工作、使用仅提供3个标志的 LM3880)

#3 IOVDD:使用1.8V 为其供电有什么劣势吗? 根据规格、它只会比使用3.3V 慢一点、对吧?

#4 我们执行启动序列的速度有多快? LM3880的10ms 延迟版本是否足够?

是否还有我 在 设计中未考虑的其他注意事项? 我不是任何电子专业人士,但我希望原理图不是完全错误的。

TIA、

Jörg μ A

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TLV320DAC3101_5F00_Test_5F00_2024_2D00_11_2D00_07.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorg:

    电源建议指出、 必须考虑数字活动必须与模拟和扬声器活动分离。 建议的电源序列还有:1. 扬声器电源2. 数字电源3. 模拟电源。 按照这个顺序、将确保正确的 内部设置 或者复位寄存器或者....

    某些设备 可能会因未遵循正确的顺序而损坏(通常显示为"要求"、 而不是 "建议")  

    我认为可以同时为 IOVDD 和 DVDD 供电、但要记住、IOVDD 具有更宽的工作范围

    使用1.8V 较慢但 DAC 本身的规格保持不变。 我不熟悉 LM 器件、但我 认为10ms 就足够了  

    您的原理图未完全连接、例如多个接地未连接、或电源引脚连接 到电容器、但未连接到实际电源。  您随时可以将用户指南中的原理图作为参考或起点。  

    用户指南的链接

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的快速回复! 我将保留我现在的设置并添加一个选项来跳过序列发生器以比较结果。

    您能给我举一个例子、说明未连接接地或电源吗? 无法找到任何缺失的连接。 示例3.3V:

    再次感谢、

    Jörg μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorg, 你的许多连接在你的第一个附件中缺失(或至少当我在我的末端打开它时),上面的原理图 是好的,

    此致、

    Arash

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、很高兴这只是一个显示问题。 似乎 PDF 导出器是垃圾。