This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100IRHBR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435334/tlv320dac3100-tlv320dac3100irhbr

器件型号:TLV320DAC3100

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

在我们的过程中、已检测到组件5560050420 - MPN - TLV320DAC3100IRHBT 的问题。

问题涉及 DAC 接口频率的测量。

 

根据测试规格、它应 低于370kHz

描述为 TI 47k 的 nOK 器件

使用描述 TI 1AI 的好部分

目前已在日期代码2427和2428上检测到问题

平均值  

已完成交叉检查测试、组装正常和故障部件确认产品组件存在问题:

 

很好

307 kHz

371 kHz

371 kHz (更换后)

308 kHz (替换后)

 

使用其他生产日期代码检查器件、结果正常:

1.

GRN 1132572116 DC 2140

334 kHz

2.

GRN 1132572116 DC 2151.

304 kHz

3.

GRN 1132043874 DC 2432

332 kHz

 

 

请提供 有关 DAC 接口频率测量目标的数据、我们在规格中未找到任何数据。

 

请发送部件说明/说明

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要紧急反馈 -  TLV320DAC3100的频率限制为多少 SPKP SPKM 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试理解该问题、以便能够正确回答。

    似乎 描述为 TI 47k   、时间代码为2427和2428的批次 是   不好、但 具有描述 TI 1AI 的器件 可以。  这不是我可以回答的问题、但我可能会找到合适的团队进行调查。

    这是一款音频 DAC、根据数据表和一般音频要求、我们拥有以下器件:

    采样率 8 kHz 到192 kHz、 输入频率高达20 kHz、主时钟频率高达 50MHz、 BCLK  可以从 Fs 和通道数及其 深度计算得出。   因此、对于立体声32位和 FS 为192k 时、我们可以计算出最大 BCLK  

    BCK=2x32x192k=12.288MHZ

     无论使用 SPK 还是 HP、这些 CLK 都有效。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的反馈,我会将您的答案转发给我们的测试工程师团队。

    您是否了解此组件中有关 频率限制的任何更改已实施? 我们从2022年开始提供这种元件、目前测试过程中没有任何频率问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我是应用工程师,对 制造 或制造的 变化没有了解。 你能给我 一个 "好"和一个"不好"部分的清晰图片,这样我就可以把它转发给能够告诉我们 每个部分的历史/起源的团队。

    此致、

    Arash