This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:配置 TAS5558评估硬件环境

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624ADDVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435093/tas5624addvevm-configuring-tas5558-evaluation-hw-environment

器件型号:TAS5624ADDVEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5558、、TAS5624

工具与软件:

您好!

我们的客户询问如何使用 TAS5624ADDVEVM 评估 TAS5558。

您能告诉他是否可以通过将 TI 输入 USB 板3和 TAS5624ADDVEVM 连接在一起来评估 TAS5558吗?

他是否认为 TI USB 输入板3和 TAS5622ADDV/TAS5624ADDV 评估板包含在一个封装中?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tas5558是 PWM 输出器件、tas5624是 PWM 输入器件。

    一般而言、您可以认为这2个器件很常见并联使用。

    tas5624evm 上有两个设备。 您可以使用 GUI 配置 tas5558、并检查 tas5624或 tas5558的输出。

    该 EVM 还具有用于确认 tas5558输出的测试点。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。
    这解决了客户问题。

    此致、