This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637EVM:如何将 EVM 的增益从5V/v 更改为10V/v?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434993/opa1637evm-how-do-you-change-the-gain-of-the-evm-from-5v-v-to-10v-v

器件型号:OPA1637EVM
Thread 中讨论的其他器件:OPA1637

工具与软件:

如何将 EVM 的增益从5V/v 更改为10V/v?

我 在中有一个50mV 0偏移平衡音频信号、 我已经尝试将 R2/R11对更改为7.3k、但没有放大...

我尝试将 R1/R10对更改为360、这也不起作用。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    表9-1展示了增益为10时的一些值。 需要调整下面显示的两组 RF 和 RG。  

    我已在下面的 Tina 仿真中确认了这一点。  

    e2e.ti.com/.../sbomb87a-_2800_10_2900_.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好...
    我假设   EVM 的 Rf = R2/R11、RG = R1/R10……
    我看到过其他 TI OPA1637原理图、它们指示 EVM 上的 RG 是 R5/R9……
     
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1幅图像是 EVM 规格中定义的具有50mV 输入和~250mV 输出(或~5V/V)的 EVM 输出...

    第二个图像是 EVM 的输出、R1/R10 = 240欧姆、R2/R11 = 2.4k、其他一切都相同...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    [报价 userid="378063" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434993/opa1637evm-how-do-you-change-the-gain-of-the-evm-from-5v-v-to-10v-v/5501807 #5501807"]我假设   EVM 的 Rf = R2/R11、RG = R1/R10 ...[/QUOT]

    是的、这是正确的。 增益设置为大约增益5。 对于增益为10的情况、RG 需要比 RF 小10倍。  

    [报价 userid="378063" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434993/opa1637evm-how-do-you-change-the-gain-of-the-evm-from-5v-v-to-10v-v/5501807 #5501807"]我见过其他 TI OPA1637原理图、该原理图表明 EVM 上的 RG 应该是 R5/R9 ...

    如果您碰巧遇到这些、请发送一个链接、我可以查看。 可能存在需要纠正的错误。  

    应检查直流偏置。 也许是一种简单的设置而不是要验证的音频精度? 我使用音频精度已经一年了、但您可能需要检查50欧姆终端设置和其他设置。 如果它仍然无法正常工作、请告诉我。 它应与我的仿真匹配、从而获得上述增益10。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、  

    [报价用户 id="378063" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434993/opa1637evm-how-do-you-change-the-gain-of-the-evm-from-5v-v-to-10v-v/5501943 #5501943"]

    第1幅图像是 EVM 规格中定义的具有50mV 输入和~250mV 输出(或~5V/V)的 EVM 输出...

    第二个图像是 EVM 的输出、R1/R10 = 240欧姆、R2/R11 = 2.4k、其他一切都相同...

    [报价]

    我现在看到了。 我想第一个测试显示设置正常、第二个测试正在运行。 我会进一步考虑这一点、然后再回来进行回应。 但我看到您的第一个测试正常工作。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    为了便于参考、我在 EVM 上使用额外的滤波器元件运行了仿真。 将转角频率按如下所示对元件进行拉入、然后在没有这些元件的情况下进一步拉入。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    我已将 EVM 设置为增益10。 我正在使用 AP555进行测量、以尝试复制您的设置。  R1/R10 =240欧姆、R2/R11=2.4k。  

    AP 的源阻抗将改变结果。 我的电阻设置为40欧姆。  

    由于使用了40欧姆的电阻器、我得到了轻微的下降。 在示波器上测量单端输入信号时得到的值大约为23mVrms、这大约是 AP 施加的50mVrms 信号的一半减去40欧姆源电阻器的小压降。 增益为10时、输出电压为460.2mVrms、如下所示。 AP 设置是否可能会干扰您的设置?

    此致、

    Chris Featherstone