This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508:TAS5508

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV272, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434976/tas5508-tas5508

器件型号:TAS5508

工具与软件:

您好!

在 TAS5508数据表中有一个示例原理图显示使用 PWM_P 和 PWM_M 线路连接至2通道线路输出(TLV272)。

请提供2通道线路输出(TLV272)模块的原理图吗?

我有一个带 TAS5508的音频放大器、我想通过 TPA3116D2放大器为中央扬声器添加线路输出。

我缺少这种 PWM 到模拟转换器2通道线性输出(TLV272)的原理图。

非常感谢您的帮助。

Tomasz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、请注意此器件为 NRND。  

    [报价用户 id="630048" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434976/tas5508-tas5508 "]

    在 TAS5508数据表中有一个示例原理图显示使用 PWM_P 和 PWM_M 线路连接至2通道线路输出(TLV272)。

    请提供2通道线路输出(TLV272)模块的原理图吗?

    [报价]

    我不清楚您的问题。 TLV272是一款运算放大器。  可以在 https://www.ti.com/product/TLV272#tech-docs 上找到数据表和其他文档。 数据表中提供了功能方框图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回答、

    我知道 TAS5508有点旧、但我在放大器中安装了一个、我想使用未连接的中置扬声器通道(PWM_7)

    我也知道、要将 PWM_P 和 PWM_M 转换为模拟信号、我必须使用运算放大器。

    但 文档中有一个 LPF 示例、其中仅提供一个信号、例如 PMM_P 、如下所示

    我不知道如何处理 PWM_M 信号、将其接地或使用其他滤波器设计。

    这里、我想帮助您构建一个 LPF、我可以将 PWM_P 和 PWM_M 两个信号连接到该 LPF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我对该器件没有太多了解。 您对 TLV272有疑问吗? TLV272只是中有两个运算放大器。 我已经向您展示了数据表中运算放大器的功能方框图。 它只是同一个图的两个实例。 我不确定您在寻找什么原理图。  

    每个 TLV 通道的输入都是来自 TAS5508的差分信号。  

    但是 在文档中有一个 LPF 示例、其中仅提供一个信号、例如 下面的 PMM_P

    您在谈论什么文档?

    [报价用户 id="630048" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434976/tas5508-tas5508/5504008 #5504008"]

    这里、我想帮助您构建一个 LPF、我可以将 PWM_P 和 PWM_M 两个信号连接到该 LPF

    [报价]

    这个数字来自哪里? 我在 TAS 和 TLV 数据表中没有找到该图。 或者、这是您正在尝试从 TLV 构建的通用 LPF?

    我已经将 TLV 运算放大器的原理图展示如下、该原理图如数据表中所示。 此运算放大器 将从 TAS 获取 PWM_M 和 PWM_P (一个差分对)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确切地说、我需要这个元件的电子原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有公开的详细原理图、而是数据表中提供的通用功能图。 但是、我会将您的帖子转发给 TLV 论坛团队进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    我认为数据表中发布的原理图只是用来创建一个符号、用以连接到另一个原理图页面。 TLV272的内部原理图在这里将没有帮助。

    我相信您正在寻找已实现的低通滤波器的配置。 遗憾的是、我未找到任何有关此原理图示例的作者如何配置其电路的文档。 Charles 连接了 TLV272数据表中的低通滤波器原理图、并假设标准音频范围为20kHz、该滤波器可以正常工作。 它的目标为50kHz、但具有一定的容差和一些垫圈来远离您的截止频率、从而在通带范围内保持增益平坦度、这可能是一个可接受的实现方案。

    这似乎是旧文件的一种趋势、在这些文件中、有一个简短的说明、一只手被挥手、而且假设读者应该只是"弄清楚它"、这在试图建立理解时并不特别有用。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!
    感谢你的答复,我或多或少地了解这个主题。 我已经安装了 PSpice,我将构建 LPF,并做一些测试,我希望它将起作用:)。
    感谢你们的帮助。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles  

    非常感谢您的帮助。

    此致、Tom