This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104IRHBR 是否支持0dBV RMS 输入和输出?

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436581/tlv320aic3104-can-tlv320aic3104irhbr-support-0dbv-rms-input-and-output

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

大家好、 TI 团队、ñ ol

TLV320AIC3104IRHBR 是否支持0dBV RMS 输入和输出? 如果它可以设置为0dB、您能提供0dB 寄存器设置吗? 期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PGA 关闭3dB、则应支持0dBV 输入。

    0dBV 输出只能在差分线路输出配置中受支持。 耳机驱动程序不支持0dBV

    此致、
    Jeff McPherson