This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:SNR 检查

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435877/tas6424e-q1-snr-check

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

工具与软件:

嗨、团队:

客户对 AP 器件的 SNR 进行了测试、一切正常。

但是、他们使用万用表对它进行了测试、发现它大约是16mV。

他们无法在生产中测试使用 AP 的每个电路板。 他们想知道16mV 的万用表是否正常。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好

    使用示波器进行测试时、此值为 mV 级、但没有人能够通过此数据判断其行为是否正确。  

    示波器不足以测试此性能、最终值在很大程度上取决于示波器类型、探头类型、参数设置。  例如、在我这边、当测试时、除了探自己到接地以外、其他东西都可能产生5mV RMS、来自各种环境噪声。 测试 TAS6424E 输出时、 会出现额外的直流失调电压、并且会有大约5mV 的其他电压。