This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PurePath ->定制 USB CDC 桥接器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433651/purepathconsole-purepath---custom-usb-cdc-bridge

部件号:PUREPATHCONSOLE

工具与软件:

对于我最近两篇帖子的任何更新、现在已经是我们首次建议 TI 如何轻松提供 PPC 以使其在定制设计中良好运行以来的两年了  

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201408/tas5825m-purepath-socket-bridge-talk-to-target-without-ev-kit

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372809/purepathconsole-socket-bridge-option-to-link-with-custom-designs

CC:  +

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给 Jesse 留出24小时的时间与您联系。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您好、很抱歉让您感到困惑。

    Ppc3在客户设计中仍然需要更多时间来实现这一点。

    在我得到这个工具后,我肯定会通知你。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、谢谢。 如果我们能帮助您、请告诉我

    最好是您只打开 PPC 的源代码、我们就可以在这里实施它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的建议。

    似乎需要发布 ppc3接口、如果它与器件不同、那么您要尝试的第一个器件是 tas5825。

    我的理解是否正确?

    Tks

    Jesse