This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:如何将 TAD5142连接到3.5mm 耳机插孔

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434696/tad5142-how-to-connect-tad5142-to-a-3-5mm-headphone-jack

器件型号:TAD5142

工具与软件:

您好!

您能否告诉我、如何将 TAD5142连接到具有伪差分输出的3.5mm 耳机插孔作为立体声耳机放大器?
我认为需要用共模电压替换 GND。 是否可以像这样使用?

我想在单端模式下使用 TAD5142、因此请告诉我是否有办法将其连接到3.5mm 耳机插孔。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    您可以按照您所述的方式来实现。  作为指导、您可以  参考以下原理图、了解我们  在 EVM 上添加的不同选项。 (用户指南)

    DAC 输出端的跳线配置

    单端模式下的 TAD5142只能用于线路输出、如  表6.9中所述。 产品说明书。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的及时回复。

    我想确认一下、我的理解是否正确、伪差分模式是立体声输出、例如 LCH 是通道1、RCH 是通道2? 或者伪差分模式是单声道模式吗?
    如果 TAD5142用于伪差分模式、则 EVM 上应将插孔的 SLEEVE 连接在哪里? 我找不到 J30的 IN1M 和 IN2M 的连接位置。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    在伪差分中,INM 连接到 VCM , 因此 OUTM 位于 VCM 处(Wrt GND ),输出仍然 从 VOUTP 和 VOUTM 中差分获取,但在这种情况下 VOUTN 位于 VCOM 处,因此名称是 伪差分。 因此、您可以将跳线连接到通道1的 INM1。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的答复。

    根据 TAD5142数据表、OUT2M 应连接到共模电压 VCM 以进行伪差分。 SLEEVE (VCM)通过跳线 J30连接到 INM1。 要将 VOUT2M 连接到 VCM、我应该在 EVM 上设置什么跳线?

    我再问一个基本问题。 以伪差分方式从 OUT1P 输出 LCH 数据而从 OUT2P 输出 RCH 数据、这是否正确? 也就是说、输出立体声数据。 还是单声道输出、其中 LCH 数据输出到 OUT1P 和 OUT2P?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    有关输出配置、请参阅数据表中的以下两个表:表6-1。 引脚可选配置汇总  和 表6-9。 模拟输出配置   

     用户指南 第2.3.3.4节"MD4和 MD5硬件配置"中还简要列出了所有 ADC/DAC 功能的列表。

    该 DAC 是立体声(2通道) DAC、一组输出用于通道1、另一组输出用于通道2。 在 PD  情况下, 您仍然可以获得 立体声输出,一个通道来自 OUTP2和一个通道来自 OUTP1。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    此致、
    加藤