This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112-Q1:I2C/SPI 顺序读取写入

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436600/tad5112-q1-i2c-spi-sequential-read-write

器件型号:TAD5112-Q1

工具与软件:

专家、您好!

此器件是否能够支持通过 I2C/SPI 进行顺序读取和写入访问?

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    通过顺序写入、您的意思是:

    W A0 20FF FF FF FF  

    在上面的寄存器0x20至0x23写入序列中、数据值 FF 被写入。

    如果是、则支持顺序写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon-San:

    感谢您的确认。


    您的理解是正确的、我知道此器件可以支持 I2C 和 SPI 的顺序写入。
    这只是确认、是否也支持顺序读取?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确