This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:申请 TAS6424SW 权限

Guru**** 2612625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436285/tas6424l-q1-apply-for-tas6424sw-permissions

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具与软件:

我们从经销商处购买了 TAS6424LQ1评估板并申请了 PPC3软件使用权。 现在、我们需要申请 TAS6424SW 权限。 许可申请于10月25日提交、已被拒绝。 请帮助我们重新激活 TAS6424SW 使用权、以便我们完成 TAS6424LQ1评估板的测试。 Planse 支持、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    E2E 不支持此软件审批。  您是否收到任何拒绝原因通知?   如果提交的内容有误、 请重新提交。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我没有收到任何 拒绝理由通知。  我重新提交了申请、系统提示以下内容、我接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请给我您的电子邮件、我可以给您发送一个安装文件。 并且您已经安装了 PPC3、对吧? 我将为您提供 TAS6424应用文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我安装了 PPC3。接下来、我需要 AS6424应用文件才能工作。 我的电子邮件是 robin.feng@anytrek.cn。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送了、请尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经收到和软件工作很大! 再次感谢!