This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:[AM62x]外部 AMP TAS2505输出信号问题

Guru**** 2612635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436383/tas2505-q1-am62x-external-amp-tas2505-output-signal-issue

器件型号:TAS2505-Q1

工具与软件:

您好、TI

我们的定制板可连接到外部 AMP (MCASP1 -> TAS2505->扬声器)。

据我们所知,我们的拱是一个桥模式,我们期望看到 SPKP/SPKM 波形模式的输出是 opposit 的,我们测量在(1)和(2)。

但是、现在我们看到它们具有如下所示的相同模式。 请您解释一下吗? 如果是问题、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

    guichen zhang 说:
    据我们所知、我们的架构是桥接模式、我们希望看到 SPKP/SPKM 波形模式的输出是可选的、我们在(1)和(2)处进行测量。

    这应该是 AD 类调制。 这种调制有很大的噼啪噪声问题、我们为新的开发部件改为 BD 类调制。

    下图显示了这两种调制类型的简单比较。 AD 类可直接使 PWM 反向、因此您会找到完全反向的 P/M 输出。 但是、BD 级会反转音频输入、然后与同一个 Carrie 进行两次比较、所以不会完全反转 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow

    我们使用的 是 TAS2505TRGERQ1器件型号、是 AD 还是 BD?  TAS2505TRGERQ1  P/M 输出未反向。  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow

    1.供参考、我们通过 示波器、  定制电路板的 SPK P + Commond 接地以及 定制电路板的 SPK M + Commond 接地、逐一测量了 SPK P/M 输出波形。

    SPK P/M 都具有相同的零件波形。

    2.请问如何像红线那样检测模拟信号? 当我们玩2k , 5k 调谐歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

    [报价用户 id="606011" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436383/tas2505-q1-am62x-external-amp-tas2505-output-signal-issue/5509911 #5509911"]我们使用的 是 TAS2505TRGERQ1器件型号、是 AD 还是 BD?[/QUOT]

    它是 BD。

    您是否可以指导如何使用红线检查模拟信号? [报价]

    需要在两个输出端都有 LC 滤波器、才能测试正弦波形。 比如10uH+0.47uF。