This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:电流和电压值的格式

Guru**** 2612535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435951/tas2563-format-of-current-and-voltage-values

器件型号:TAS2563

工具与软件:

您好!

有人能解释一下 SDOUT 上的放大器发送的 ISNS 和 VSNS 值的数据格式吗?

我已将寄存器设置为以下值:

因此、电流在通道0和1上传输、通道2和3上的电压作为16位值传输。

根据数据表、首先传输 MSB。

但这是有符号整数值还是无符号值?

如何根据数据计算电流和电压?

作为参考文献、此处是数据记录的 snip (我的 STM32程序读取与逻辑分析仪完全相同的数据):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    IVsense 数据的编码方式与放大器接收的播放数据相同。 您可以将数据记录在 wav 文件中、以便以后进行检查和分析。
    Isense 的满量程基准为2A、而 Vsense 的满量程基准为14Vpk。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!
    感谢您的澄清。 我将发送 signed int 16位值、检测数据也是 signed int 16位。

    由于满量程范围是2A/14V、我怀疑 -32768等于-1A/-7V、 32767等于+1A/+7V?
    或者是 -32768 = 0A/0V 且 32767 = 2A/14V?

    此致、
    阿尔内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    数据会变为正电压和负电压、因此您将得到-14V 到+14V、与之类似、电流数据也是如此。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢你们的支持!