This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:PPC3中拒绝访问 TAS6584应用程序

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1, TAS6584-Q1, TAS6584Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434374/tas6584q1evm-tas6584-app-access-is-denied-in-ppc3

器件型号:TAS6584Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS6584-Q1、TAS6422E-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我安装了 PPC3、以便自行评估 TAS6584Q1EVM 中的 TAS6584-Q1。

尽管我可以访问 TAS6584-Q1 SW 和 TAS6422E-Q1 SW 的安全资源、但未显示可用的应用。

因此、我根据以下链接手动安装 TAS6584应用和 TAS6422E 应用。

[常见问题解答] PUREPATHCONSOLE:如何手动安装 PurePath ︎ Console 3器件应用-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

因此、我成功安装了 TAS6422E EVM 应用、但 TAS6584应用访问被拒绝、如上图所示。

您能告诉我相关的权变措施吗? 在目前的情况下、我无法自己做 TAS6584-Q1实验。

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kento

     似乎该应用需要一些更新、但您的访问尚未同步到 PPC3。 让我检查一下是否有最新版本可以为您提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    我懂了。 如果最新版本可以解决这个问题,它真的很有帮助。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kento

     请尝试使用以下内部链接:

    tidrive.ext.ti.com/.../6f51acdf-7c87-4bba-bb19-ca9882b7ff27

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会尝试的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    谢谢您、我成功安装 TAS6584EVM 应用! 非常感谢您的支持。

    谢谢!

    Kento