This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:GPIO1作为 SDOUT2

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434764/pcmd3140-gpio1-as-sdout2

器件型号:PCMD3140
Thread 中讨论的其他器件: PCMD3180

工具与软件:

您好!  

我尝试将上述转换器的 I2S 输出配置与四个 PDM 麦克风一起使用

转换器输出数据  由 设置为176.4kHz 的 miniDSP MCHStreamer 收集。 声卡只能接收标准 I2S 数据、因此左帧中只有一个通道、右帧中只有一个通道。

可用的 数据表中的第7.3.1.3节说明 GPIO1引脚可配置为 ASI 的辅助输出数据通道。 不过、本文档的其余部分并未提及如何执行该操作。

后续问题是、假设可以完成上述操作、是否可以在 SDOUT2配置中将通道1和2路由到 SDOUT、并将通道3和4路由到 GPIO1?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabrielle、

    我们的 ADC 专家将尽快解答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabrielle、

    本文中提到、器件在应用中运行的采样率将为176.4kHz。 数据表中的信号链部分提到了在采样速率高于48kHz 的情况下运行多个通道 (数据表的第7.3.6节) 、以及应用手册中提到的详细信息。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的快速回复。

    如果我没有读错、应用手册中说明可以以这样的采样率使用3个数字通道。

    我的问题仍然存在、我如何在 SDOUT 引脚上路由两个通道、并在 GPIO1引脚上路由其余通道? 它甚至是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabrielle、

    这一功能在 PCMD3140上是不可行的、数据表将针对相同的功能进行更新。

    不过、这可以使用 PCMD3180来实现、以下是 PCMD3180数据表中相同的寄存器配置快照。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan