This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:音频论坛

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5242, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1432185/tac5242-audio-forum

器件型号:TAC5242
Thread 中讨论的其他器件: TAC5212

工具与软件:

TAC5242的 MD3配置设置为低电平。 在48kHz 的采样率下、实际测试的 HPF 截止频率为13.6HZ、这与规格表中指定的1Hz 不同。 是否有任何其他影响 ADC μ。的 HPF 截止频率的因素

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制器或目标模式会影响 HPF 的截止频率。 还讨论了如何选择交流耦合电容器(如果使用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 发现芯片型号不正确 供应商提供了 TAC5212、而不是我需要的 TAC5242