This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:音频波形查询

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416376/tas6584-q1-audio-waveform-inquiry

器件型号:TAS6584-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5123-Q1

工具与软件:

我正在使用 TAS6584-Q1 2ea 和 LM5123-Q1进行测试。

音频输入使用 TDM、输出通道每个使用4个通道、总计8个通道。

即使没有信号输入到音频输入、也会在 SPK (OUT1)中生成以下波形。

如果将声源信号输入到音频输入、则会播放带有噪声的声音。

寄存器设置如下。

地址0x21、数据0x14/TDM 模式
地址0x23、数据0x0F/ 32位
地址0x03、数据0x44/通道1、CH2播放

我想寻求帮助、了解为何在扬声器侧产生奇怪的波形。

此外、请检查寄存器设置是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器屏幕截图中的信号显示了通道1和2上的数据。  我希望能够在这两个通道上看到输出信号。   

    黄色轨迹线表示经滤波的 PWM 信号。  频率为480kHz、可以在示波器上看到该信号、但扬声器无法看到该信号。  430mVrms 很大、您的 LC 滤波器的值是多少。

    您的三个设置正确

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Gregg Scott

    ​​LC 滤波器的值为:
    10uH + 1uF + 1uH + 10nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Gregg Scott

    我又收到一个问题。

    当噪声引入 AMP1_GPIO3线路(H 类线路)时、升压 IC 的 SW 侧 FET 会因过流而损坏。

    例如、手动触摸 AMP1_GPIO3线路时。

    如果将下拉电阻器(R72)添加到 AMP1_GPIO3线路、则不会损坏。

    即使添加了下拉电阻器、H 类是否也能正常工作?

    或者我需要添加一些内容吗?

    未执行 AMP 寄存器设置时测试了上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    未执行 AMP 的寄存器设置时测试了上述问题。

    如果未提供正确的寄存器设置、则不会启用 classH 函数。 GPIO 是 Hi-Z 状态。

    [报价 userid="606175" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416376/tas6584-q1-audio-waveform-inquiry/5429978 #5429978"]

    当噪声引入 AMP1_GPIO3线路(H 类线路)时、升压 IC 的 SW 侧 FET 会因过流而损坏。

    例如、手动触摸 AMP1_GPIO3线路时。

    如果将下拉电阻器(R72)添加到 AMP1_GPIO3线路、则不会损坏。

    [报价]

    然后从原理图中可以看到、LM5123的 TRK 完全开路、对噪声非常敏感。 为其设置下拉电阻、或者上拉电阻器全部应该起作用。

    即使添加了下拉电阻器、H 类仍能正常工作吗?

    通常我们推荐如下所示的 RC 网络、有上拉电阻器是合适的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    H 类是否仅使用下拉电阻器(R72)?

    如果我添加上拉电阻器(R68)、FET 会因过流而损坏、如上所述。

    RC 网络在升压 IC 的 TRK 输入侧进行配置。

    或者上面的电路图是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    H 类能否仅使用下拉电阻器(R72)工作?

    H 类功能始终有效。 外部电阻器只是用来调节进入升压 IC 的合适电压。 需要进行计算。

    如果我添加了一个上拉电阻器(R68)、则 FET 由于过流而损坏(如上所述)。

    则意味着为升压 IC 提供的电压不合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 阴影

    我有一个关于的问题 设计过程。

    1、"功率传输 速率"是什么意思?

    2."目标最大 AVTRK/V"被写为1.4V。

       我们使用的升压芯片是 LM5123。

       我知道可输入到 TRK 的电压小于1V。

        如果我使用上面的文档进行计算、是否存在问题?

    3、请提供以上图片文件的原始文件(Excel 文档)。

       我想选择符合我们要求的 RC 网络值。

    我会等你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="606175" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416376/tas6584-q1-audio-waveform-inquiry/5505013 #5505013"]

    1、"功率传输 速率"是什么意思?

    [报价]

    这意味着 LM5125从 TRK 到 Vout 的升压增益为30。

    LM5123是20或60。

    [报价 userid="606175" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416376/tas6584-q1-audio-waveform-inquiry/5505013 #5505013"]

    2."目标最大 AVTRK/V"被写为1.4V。

       我们使用的升压芯片是 LM5123。

       我知道可输入到 TRK 的电压小于1V。

        如果我使用上面的文档进行计算、是否存在问题?

    [报价]

    黄色部分供客户编辑、另一部分通过黄色输入自动调整。 如下所示:

    [报价 userid="606175" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416376/tas6584-q1-audio-waveform-inquiry/5505013 #5505013"]

    3、请提供以上图片文件的原始文件(Excel 文档)。

       我想选择符合我们要求的 RC 网络值。

    [报价]

    如下所示:

    e2e.ti.com/.../LM5125-resistor-calculation-_2D00_-open-drain-mode.xlsxBR。

    Wei Qiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: Wei Qiu

    感谢您的支持。

    我又收到一个问题。

    "定义二阶 RC 滤波器 RF 和 CF"中的"3/ms"是什么意思?它是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     3由 PVDD 的上升时间决定、您可以按以下方式设置该值、以避免 PVDD 过冲。

     RC 滤波器 RF 和 CF 的值可以根据使用仿真软件进行设置  3.

    BR.

    Wei Qiu。