This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:具有差分正弦波输入的 ADC 分辨率跳变和输出非线性

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436890/tlv320adc3140-resolution-jump-and-output-nonlinearity-in-adc-with-differential-sine-wave-input

器件型号:TLV320ADC3140

工具与软件:

ADC に正弦波を入力すると、期待どおりの解像度が得られないという問題が発生しています。これについてアドバイスをお願いします。

私の ADC 設計には大きな問題があります。 非線形性チェック μ A 0b0000:出力に大きなジャンプがあり、特に ビットがまたはのみを表示する問題があります0b1111。アドバイスをお願いします。MSB 4

  • 動作モード μ A :スレーブモード

  • 電源電圧 μ A :3.3V

  • 入力タイプ μ A :差動入力フルスケールAC信号電圧 μ A

  • 出力長 μ A :24ビット

  • データ形式 μ A :左揃え(LJ)

  • 極性 μ A :単極性

  • 基準電圧(Vref) :2.75V

# Differential 1-channel : INP1/INM1 - Ch1 # FSYNC = 96 kHz (Output Data Sample Rate), BCLK = 6 MHz (BCLK/FSYNC = 64) ################################################################ # # # Power up IOVDD and AVDD power supplies keeping SHDNZ pin voltage LOW # Wait for IOVDD and AVDD power supplies to settle to steady state operating voltage range. # Release SHDNZ to HIGH. # Wait for 1ms. # # Wake-up device by I2C write into P0_R2 using internal AREG w 98 02 81 # # set LJ-Mode, 24 bits word length w 98 07 A0 # # Enable Line input, Typical 10-kΩ input impedance w 98 3C 84 # # Enable Input Ch-1 I2C write into P0_R115 w 98 73 80 # # Enable ASI Output Ch-1 to Ch-4 slots by I2C write into P0_R116 w 98 74 80 # # Power-up ADC and PLL by I2C write into P0_R117 w 98 75 60 # # Apply FSYNC = 96 kHz kHz and BCLK = 6 MHz MHz and # Start recording data by host on ASI bus with LJ protocol 24-bits channel wordlength