This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:这些 D 类放大器能否在输出处于过零点时提供电流

Guru**** 2747095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436851/tpa3255-can-these-class-d-amplifiers-deliver-current-when-the-output-is-at-the-zero-crossing-point

器件型号:TPA3255

工具与软件:

如果 D 类放大器用于差分输入和输出对、它们在差分 输出为 零伏时是否仍会提供电流?

就 PWM 信号而言、这会是什么样子?

这不是用于扬声器、而是用于各种类型的电机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    即使差分输出为0、仍会消耗一些电流。 系统中存在一些小的失调电压、流经输出滤波器的纹波电流和损耗。 放大器获得差分输出的方式是采用两个 PWM 信号。 空闲时、两个信号的占空比均为50%。 这意味着在 LC 滤波器之后、两侧都有 PVDD/2。 随着输入信号变为正、+侧的调制占空比增加、而-侧的调制占空比减少、以获得差分输出。 当信号摆动为负时、对于、情况则相反。 这在数据表的第9.4.1.1节中显示。

    此致、

    Ramsey