This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255发热问题

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424413/tpa3255-tpa3255-heating-issue

器件型号:TPA3255

工具与软件:

尊敬的团队:

我之前提到过一个与 TPA3255过热 heathttps 相关的问题://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1416433/tpa3255-tpa3255-19pin-and-21-pin-error

我目前不关心开关频率。 首先检查一下负载能力3255、提供独立30V 电源给芯片。 从输出端子上移除了电感器和1uF 电容器。 放大器产生的热量非常高。

。,不到一分钟,产生的热量就达到了芯片保护壳

我不知道芯片在这种情况下为什么会产生这么多的热量。 我们是否需要添加电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    此器件应使用 LC 滤波器。 您是否能够获得 Jesse 在上一个线程中要求的测量值?

    1.can 您告诉我您的负载电阻值?

    2.ca您测量 LC 滤波器前的电流吗?

    3.根据上面的电流值,您能看一下电感 Isat 和 ITEMP 是否有足够的裕量。

    4.另外,你能更清楚地分享这首歌吗? 电容器的规格相互混淆。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    客户的产品为振动镜,设计用于打标行业。
    1.负载为内阻约为3 Ω 的音圈电机。
    2.我在不使用 LC 滤波的情况下移除了电感和1uf 电容。
    3、传统生产线产品的平均电流是300mA ,只有瞬时电流达到10A 以上。
    4.因为用户的电路是 PID 控制回路、所以芯片根据前端控制信号和位置信号的信息、在正向和反向方向上驱动电机、来达到所需的打标角度。 上电刚开始时、放大器芯片只发热严重、但散热正常、持续工作约35分钟;卸下再上电后、管脚21报警、芯片不工作、发热问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    需要注意几个方面。 首先、是否存在移除 LC 滤波器的原因? 不建议在没有基准缓冲器的情况下使用该器件。 您能解释一下"当移除并重新上电时"是什么意思吗? 在这种情况下到底删除了什么? 引脚21仅指示警告或削波事件、而非故障。 如果器件遇到内部故障、引脚19将跳闸。 如果引脚19仍然正常、我建议检查 PWM 输出和放大器的输入信号。 测量 TP1节点处的电流也有助于确定根本原因。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    客户和 LC 温度仍然非常高、

    您能解释一下"当移除并重新上电时"是什么意思吗? 在这种情况下到底删除了什么?

    --- 客户拆下 TPA3255并将其重新焊接。

     建议客户重新调整输入信号的大小、再看一下。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Li

    按照建议、不建议在没有 LC 滤波器的情况下使用该器件、它最初用于音频。

    对于30V pvdd、同样、考虑您的负载属性、不确定其阻抗是否因过小而 不具备 LC 滤波器时可能存在极大的纹波电流。

    Tks

    Jesse