This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260输入衰减器始终处于活动状态?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426691/pcm6260-input-attenuator-always-active

器件型号:PCM6260-Q1

工具与软件:

我对 PCM6260中低摆幅和高摆幅模式设置如何工作的细节感到好奇。  


我的一位同事说前端的输入衰减器始终处于活动状态、衰减为14dB。   
当然、它在低摆幅模式下有效、因为2Vrms (低摆幅)在低于10Vrms (高摆幅)的情况下为14dB。  

问题是、如果输入衰减器始终处于活动状态、那么高摆幅模式下重新增加的14dB 增益在哪里?   

我想它会应用在 PGA 级。  

但是、如果我在使用+14dB 增益的情况下测试高摆幅模式与在没有额外增益的情况下测试低摆幅模式、我会在使用直流差分输入时得到不同的结果。   
实际上、在高摆幅模式下使用+14dB PGA 增益、输入在波形的一侧先于另一侧削波!   我要在 CFG1寄存器"通道增益"中应用该增益、我假设它是 PGA 增益。  

值得注意的是、我仅在直流差分输入上看到该行为。   它看起来像我在交流单端输入上预期的那样有效(低摆幅提供的值与高摆幅相同、通道增益为+14dB)。

另外、在直流差分模式下、如果我在数字音量控制中应用+14dB 增益、它会按预期工作。  

我只是想搞清楚模拟增益部分(PGA)发生了什么情况。  为什么直流差分模式的行为与交流单端模式的行为不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是什么? 我们要实现什么目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个应用只是麦克风输入电路、  我们有一些2线差分麦克风和3线单端麦克风。  2线麦克风使用来自 PCM 的8V 麦克风偏置。   

    我使用数字音量控制而不是 PGA 模拟增益处理了应用。  SNR 看起来没有问题。  因此我没有被阻止。   

    我只是希望更好地了解输入衰减器和 PGA 增益级在低摆幅和高摆幅模式下的工作方式的细微差别。  由于我对它必须如何工作的假设(根据同事的断言输入衰减器始终处于活动状态)、没有很好地进行跟踪。  所以我只是想在这里接受一些培训。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    输入衰减器始终处于活动状态、14dB 增益将应用于 PGA 或 DVOL 中、具体取决于输入的输入配置。  14dB 电压不能始终施加在 PGA 上、因为如果输入引脚上存在电压差、PGA 也会放大这一误差及相关噪声。 因此、当输入配置为直流耦合(例如单端)时、14dB 将应用于数字高通滤波器之后的数字信号链。

    当输入为交流耦合时、差分 IC 在两个引脚上实现相同的电压、并可在 PGA 中应用增益。

    这就是您会根据输入电路配置看到不同行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的解释、谢谢!