This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:信号失真限制器选项

Guru**** 2582545 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1434243/tac5212-options-for-signal-distortion-limiter

器件型号:TAC5212

工具与软件:

TAC5212提到了信号失真限制器。  我 注意到、有一些寄存器(如 LIMITER_CFG)可选择哪个输入通道控制 限制器 LIMITER_INP_SEL[1:0]、以及哪些通道限制器作用于 LIMITER_OUT_SEL[1:0]。   我的应用是具有可调节阈值(可由用户设置)的音频限制器。  数据表似乎指出 DSP 限制器有2个数据源、BOP 和 DRC -它们是 SAR VBAT 或 SAR AVDD (由寄存器 DSP_VBAT_AVDD_SEL 设置)、但据我所知、它缺少 对这两个数据源之间的区别的说明。  数据表中总共有"VBAT" 11个实例、但这些实例都无法有效地说明是否/如何设置限制器阈值以及 DSP_VBAT_AVDD_SEL 实际实现的寄存器。  感谢任何解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我已经写了一个应用说明来详细描述这个特性: https://www.ti.com/lit/pdf/slaaei4

    存在以下错误:文档未链接到商用 TAC5xxx 器件的产品页面而仅链接到汽车版本。 我做了一个注释以更改此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Daevon、感谢应用说明、它无疑让我们了解了限制器的复杂性、我认为如果我们能够使用它、我会很高兴。  我唯一无法解决的问题是 VBAT。  此引脚是否 暴露在器件上?  现有数据表建议不要这样做、但我注意到、很快就会有一个新的版本。   新的数据表会说明 VBAT 的连接方式吗?  再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 引脚用作诊断和限制器组的基准电压、它不驱动 ADC 架构中的任何重要块、也不会消耗大于10mA 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon。  非常感谢提供的信息、您是否能够提供将 VBAT 显示为外露引脚的数据表?

    谢谢、Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    VBAT 输入仅在 TAx54xx 或 TAx53xx 器件上可用。 TAC5212在中不支持 VBAT。

    此致、
    Jeff McPherson