This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:故障状态恢复

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1437734/tas6584-q1-fault-state-recovery

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答吗?
[问题]
关于故障状态恢复、如下所述的数据表。


但客户确认 TAS6584-Q1的表现正常;
1.设备处于故障状态。
2.写入"1"以清除 MODE_CTRL 寄存器中的故障位。
3.设备状态变为"LoadDiag"。
4.完成 LoadDiag 且无故障,设备状态移至"播放"。

这是否正常?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原你好

     是的、应该是正常行为。

    honghong du 说:
    3. 设备状态变为"LoadDiag"。[/QUOT]

    每次器件尝试退出睡眠或故障状态时、都会运行自动直流 LDG。  

    honghong du 说:
    4. 完成 LoadDiag 且无故障、器件状态移至"Play"。
    [报价]

    器件将根据客户在寄存器0x03和0x04中的设置移动状态、它们可能在此处设置播放。

    [/quote]