This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:调优模式下的长延迟

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827, TAS2572, TAS2562, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435450/tas2563-long-latency-at-tuning-mode

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件:TAS2572TAS2562、、TAS5827

工具与软件:

您好!

我们的客户正在 SA 调优模式下评估 TAS2563YGB。

他们在现场声音测试时面临较大的延迟问题。

 

作为上一个 E2E 主题、我们希望以下权变措施有助于降低延迟。

您能向我们建议效率每一个创意的延迟可以提高多少%吗?

-使用 QFN 封装 -10%?? 以及更高的 DSP 时钟

-绕过声音处理,如 DRC、EQ、DEQ

-禁用热保护算法 -30%??? (实际上我们的 SPK 具有足够的功率处理能力)

 

我们可以看到 ROM 模式具有很短的延迟、您能提供只具有偏移保护算法的处理代码吗?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    如禁用非直接过程中所述的功能、集成 DSP 预先加载了特定的处理流程。 最终产品是什么? 也许系统中的主机处理器能够仅运行偏移保护、而您可以仅使用支持 IV 感应功能的器件(如 TAS2562或 TAS2572)。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们的应用是乐器便携式放大器、短延迟是关键因素。  

    1. ROM 模式延迟指定为38 (1/fs)。 在此信号流中、有哪些处理块可用? DRC、PEQ、DEQ
    2. RAM 模式延迟待定(1/fs)。 它是 RAM 模式。  那么、有没有定制指令代码呢?
    3. 是否有适用于外部主机处理器的 TI IV 感应偏移控制参考代码?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、望月

    您可以认为只有 PPC3中的"Device Control"面板中可用的项目在 ROM 模式下可用。 "调优和音频处理"中的所有项目仅在 RAM 模式下可用。
    我将仔细检查 RAM 模式更改、因为前面提到过、这可能是不可能的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan-San、

    是否有任何有关修改后的 RAM 模式固件信息的更新?

    明天我们将举行 TAS2563声音演示活动。  您能告诉我们第二个器件方案吗?

    哪个器件具有无 SA 标识、但会预设多频带 DRC、DEQ 和 EQ 功能并具有升压 D 放大器以实现超过5W 的输出?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    遗憾的是、无法禁用所述的功能。 TAS2563具有相当固定的处理流程。
    其他器件具有更广泛的工艺流程、例如 TAS5827或其他 TAS58xx 放大器。
    但是、在任何情况下、功能的数量和类型都是预定义的、即使未使用这些功能仍在集成处理器中启用、并且无法简单地从流程中绕过或移除不同的块。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan-San,

    感谢您提供的信息。

    我们与客户进行了一次会面。

    TAS2563延迟为12ms、但竞争对手 SPK 保护增强型 D 放大器的延迟为4ms。

    此外、它们的 SPK 特性评估板是单个的、 位于一个电路板配置中、具有易于操作的实时测量/调优 GUI。

    为了打败此类器件、您新发布的 TAS257x 系列中是否有改善延迟的升压 D 放大器?

    延迟这么长的原因是什么? 这是由 H 类内部直流/直流电压控制延迟而不是实时 IV 检测拓扑引起的吗?

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    让我通过电子邮件与您联系、跟进此机会、并收集有关应用程序要求和竞争的更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师