This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:连接两个通道上的两个喇叭

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1437605/tas5825p-connect-two-horns-on-both-channels

器件型号:TAS5825P

工具与软件:

我是否可以使用 TAS5825P 连接左侧通道上的两个喇叭和右侧通道上的两个喇叭(两个都是4 Ω 5W)、可以调整阻抗、但功率为5W。锂电池直接在大约8V 的电压下供电。 这就允许使用单个芯片来降低成本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    这是可能的、具体取决于配置。 在立体声模式下、最小扬声器负载(无论是否有喇叭)为3.2欧姆。 您可以将两个喇叭串联在两侧(因此每个通道8欧姆)、这样可以正常工作。 如果将其并联、则器件看到的扬声器负载为2欧姆。 由于您使用的是低功耗、此并联配置可能是可以的、但由于这超出了规格用例、因此您应该在投入生产之前在 EVM 上测试此配置。

    此致、

    Ramsey