This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:一款用于音频和其他高性能应用的无噪声 LDO 和无噪声电压基准提案

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE150, LM431, JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1438773/opa1612-a-proposal-for-a-noiseless-ldo-and-a-noiseless-voltage-reference-for-audio-and-other-high-performance-applications

器件型号:OPA1612
Thread 中讨论的其他器件:LM431、 JFE2140、JFE150

工具与软件:

无论做了什么、当前可用的 LDO 的噪声都非常大、不适用于音频设计。 我用以下公式设计自己的 LDO:电压基准(如 LM431)->输出端的重型滤波器->重型、RC 滤波器后串联到输出端->缓冲器->重型、RC 滤波器->输出放大器->功率晶体管(s)。 光学隔离器也可以插入该链中。 光学隔离器是抑制还是引入噪声是有问题的、但这不是问题。 问题是、音频质量 IC 应该制作电阻器、电容器和输出晶体管。 当不使用外部晶体管时、IC 可用作 LDO 稳压器、从而提供极小的电流(仅限)或无噪声电压基准。  使用外部晶体管时、IC 可用作实际的高电流 LDO 稳压器。 请注意、所有这些放大器的噪声都非常大、不能直接用于音频目的或高分辨率 ADC。 随附的是 IC 的原理图、它非常简单和简单、以及一些简单、基本的应用程序(还有许多其他选项、附件中没有提到)。 请参阅附件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、  

    感谢您分享这些简洁的设计! 我们将看看我们是否有任何输入。 或许社区中的其他一些人也会发表意见。 我们最近发布了一些分立式 JFET 器件、当有高源阻抗时、我使用这些器件与双极放大器前端配对。 当然取决于应用。 它们是 JFE150和 JFE2140。 我们还在需要时发布了与 RES11匹配的电阻分压器网络。 总之、我们还为其他分立式解决方案列出了这些功能。  

    JFE150

    JFE2140

    RES11

    此致、  

    Chris Featherstone