This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:有关扬声器特性评估和系统内调优的问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563YBGEVM-DC, PP-SALB2-EVM, PPC3-EVM-MB, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436397/tas2563-questions-for-speakers-characterization-and-in-system-tuning

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVMPPC3-EVM-MB

工具与软件:

与之相关的人员、

   我现在正在开发一个具有 MCU 和音频子系统(扬声器和麦克风)的系统。

   我想知道:

   (1)(a)如果我想进行扬声器特性评估、 以下连接方法是否正确?  或者如何进行连接?

       我的计算机=> PP-SALB2-EVM  => TAS2563YBGEVM-DC => 扬声器(我将在我的系统中使用它)

     (b) 学习后、我如何将参数 恢复到我的系统中?

   (2)(a)如果我想进行系统内调优、以下连接方法是否正确? 或者如何进行连接?

      我的计算机=> PPC3-EVM-MB  => TAS2563YBGEVM-DC => 系统中的 TAS 2563

      (b)在系统调优和软件实施中、我需要哪些引脚来拉出 TAS 2563上的线路? (是否有 SDIN1、SDIN2、SBCLK1和 SBCLK2?)

     (c)系统内调优后、如何将参数回我的系统?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我们有一份扬声器特征评定指南(链接 此处)、您可能会觉得它很有用。  

    A)您的计算机将连接到 TAS2563 EVM。 下图显示了设置和连接。

    B)获得表征结果后、可以保存 PPC3项目文件。 然后、您可以打开此 PPC3项目文件、在 PPC3中继续进行开发时、该文件将加载所有特性参数。 要将这些参数获取到终端设备、您可以使用 PPC3中的终端系统集成选项卡将配置导出到配置或头文件中。  

    2)为回答您的问题,我需要更多的细节。 该器件是否已包含在您的终端设备上? 您是否有基于 Linux、Android 等的系统?

    此外、您使用的是 BGA 器件、对吗?

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney Northcutt:

      是的、我的终端 设备上安装了 TAS 2563。  

      不、我只有一台基于 Windows 的 PC。  我是否需要在我的 PC 上安装 Linux?

      BGA 器件是指 球栅阵列器件? 有。 但是、我的终端 设备将使用4层 PCB。 因此、在设计和布局电路时、我必须保留测试引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您提供的信息!

    最好的方法是从终端设备的器件引出 I2C 引脚并将它们连接到 EVM。 通过这种方法、您可以按照与使用 PPC3相同的方式来调整器件。 您唯一需要做的就是断开 EVM 上的器件。 为此、您可以移除跳线 J10、 J1、J13、J12、J4、 和 J5。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney Northcutt:

       感谢您的分享!

       如果我想做相反的事、可以吗? 也就是说、如果我想使用 MB EVM 板(例如 PPC3-EVM-MB 或 PP-SALB2-EVM)来控制终端设备上的 TAS 2563、是否能够将 EVM 上的 I2C 连接到终端设备(上面有 TAS 2563)?

    此致、

    Paul Lai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我在之前的回复中应该已经提到、 也需要 PPC3-EVM-MB。 不过、由于您断开了 EVM 上的 TAS2563器件、因此我认为可以将 I2C 从 MB 直接连接到您的终端设备、而不连接 TAS2563EVM。

    但是、要分析您的扬声器的特征、您需要使用 TAS2563 EVM。 有关扬声器特征评定步骤、您可以参阅以下文档: 链接

    此致、
    悉尼诺斯卡特