This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:Purepath3无法识别 tas5782mevm 板、我无法使用它。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5805MEVM, TAS5782MEVM, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433176/tas5782mevm-purepath3-does-not-recognize-the-tas5782mevm-board-and-i-cannot-use-it

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MEVMTAS5805M、TAS5805、TAS5782M

工具与软件:

我购买了 tas5805mevm 和 tas5782mevm 板。
我下载并安装了用于 Windows 的 Purepath3、连接了 tas5805mevm 电路板、并能够安装 tas5805m 应用程序。
然而,Purepath3无法识别 tas5782mevm 电路板,我无法使用它。
Purepath3的版本是 v3.2.1。
请告诉我如何连接 tas5782mevm 电路板并使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您已应用了 tas5782和 tas5805 GUI、并将它们安装在 PPC3中。

    但只能检测 tas5805 GUI。 tas5782 GUI 无法识别它?

    正如我所知、tas5782需要母板、您是否 也连接了?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在几天前购买了 tas5782mevm 套件。

    它包括 PurePath 控制台主板和 tas5782mevm 板。

    我连接了 PurePath 控制台主板和 tas5782mevm 电路板、

    但 PPC3无法识别 tas5782mevm、我无法安装 tas5782m 插件应用。  

    谢谢你。

    gs.choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的意思是您没有在 ppc3中安装 tas5782 GUI 吗?

    您是否还可以分享一个关于 ppc3的简短屏幕、通常您应该在 ppc3中具有 tas5805和 tas5782 GUI

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将 TAS5782MEVM 与 PC 连接后、

    即使我在 PPC3中运行"Refresh available EVM apps"、屏幕上也会显示如下所示。

    TAS5782M 的 GUI 未显示、因此我无法安装它。

    谢谢

    gs.choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、崔

    如果您收到批准电子邮件、您可以参考此链接并安装 tas5782 GUI。
    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390575/faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse Ji

    现在我可以在 PPC3中获取 TAS5782M GUI。

    非常感谢您的帮助。