This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:模拟输入和麦克风输入的使用

Guru**** 2575495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1438544/tlv320aic3100-usage-of-analog-inputs-and-microphone-input

器件型号:TLV320AIC3100

工具与软件:

您好!

我们正在 HMI 项目中使用 TLV320AIC3100作为音频编解码器。

原理图附在后。

目前、 模拟无线电输出连接到 MIC1LP 和 MIC1LM 引脚、麦克风输入连接到 MIC1RP 引脚。

根据数据表、 MIC1RP 和 MIC1LP 引脚直接连接至扬声器、因此我们要将这些引脚用于无线电输出。

简而言之、是否可以将 MIC1RP 和 MIC1LP 用于对讲机、 将 MIC1LM 用于麦克风?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    由于扬声器是单声道扬声器、我建议仅将一个 MIC1RP 或 MIC1LP 连接到对讲机、但如果您希望将对讲机的 L 和 R 输出相加、则可以同时连接两者。 在单端模式下、麦克风可以使用三个输入中的任何一个而不会出现问题。 要设置路径、您需要使用 I2C。 我建议使用 CodecControl GUI 设置内部连接、您可以将其用于记录建立这些连接所需的 I2C 命令。  

    以下是您需要为这些连接更改的寄存器:

    第1页寄存器35 (0x23)、将 DAC 路由到左混频器放大器、MIC1LP 和 MIC1RP 路由到左声道混频器(设置为0x74)

    第1页寄存器48 (0x30)、将 MIC1LM 路由至 MIC PGA (设置为0x04)

    如果在实施过程中需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR