This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:扬声器输出波形

Guru**** 2649085 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1437773/tas2505evm-speaker-output-waveform

器件型号:TAS2505EVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2505

工具与软件:

使用评估板输出扬声器输出波形。 生成的扬声器输出波形是方波。

无论体积如何、振幅电压都为 ΔV = 9.5V。 这个波形是否异常?

据我所知、它是一个正弦波、如下面的采样波形所示、并且振幅电压随体积而变化。

TAS2505EVM 波形↓

DAC 24dB

VOL =-0dB

YELLO : SPK+

蓝色:SPK -  

红色:蓝色-黄色

TAS2505EVM 波形↓

DAC = 24dB 电压=-10dB

采样(TDA2822 BTL 输出)波形↓

黄色:SPK+

蓝色:SPK -  

红色:蓝色-黄色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板条件

    - USB 主机... USB2.0 (PC 连接)

    - AVDD1.8V ... 使用外部电源

    - SVDD 5.0V…… 使用 USB 电源

    -麦克风输入 未使用

    -耳机输出... 未使用

    -音频文件格式... .wav 文件

    声音质量

    案例1 (24dB 和-0dB)...声音很大。 声音质量较差。 女人的声音听起来很低沉。

    案例2 (24dB 和-10dB)...声音正常。 音质良好。 妇女的声音可以听到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形很难看到、但同时也会显示之前5秒的波形。
    当我打开音量时,方波的接通时间似乎在增加,当我关闭它时,它似乎在减少。
    请提供有关 SPK 输出的任何详细文件为荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在示波器上看到的内容是正确的。 TAS2505是 D 类放大器、因此输出是高频 PWM 信号。 由于扬声器充当低通滤波器、因此会对 PWM 信号进行调制(改变 PWM 的占空比)、使扬声器上的信号等于输入信号乘以增益。

    以下两个文档可能有助于进一步说明该技术。  

    技术白皮书如何选择 D 类音频放大器 (具体而言为第7节)

    应用报告《D 类 LC 滤波器设计》

    关于音质不佳的问题、您能否分享您的扬声器的规格? 我想知道对于扬声器来说、增益和输入电平是否设置得太高。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    它是4.2.5 8Ω。 请等待型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据音频信号、输入24dB 的满量程音频信号可能会有一些削波、从而导致可闻失真。 我建议通过滤波器来仔细检查 D 类输出(对 PWM 信号进行滤波以查看等效模拟信号)、以便 将器件配置为不存在任何削波的位置。 在具有24dB 增益的满量程输入下、您还可以缓慢地降低数字音量、直到失真消除。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    型号:2040-8-2M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据 Class-DLCFilterDesign 中的表2配置 LC 滤波器。 如何计算才能确保不超过电感器的额定电流和饱和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    饱和电流的额定值应高于预期的峰值电流。 我建议测量 EVM 配置的峰值电流。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特