This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:等效

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435915/tas3251-eq

器件型号:TAS3251

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

我有两个 EQ 文件,我需要在联机之间切换,当我切换到另一个 EQ 文件联机时,它不会生效。 您能否提供一个示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关

    您能详细介绍一下您是如何实现的吗?

    通常、在切换 EQ 段时需要提供 I2S

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jesse、

    初始化后,我有另一组 EQ 文件在播放音乐的过程中切换,如果整个文件重新初始化,将会出现停止的问题。 我当前的做法是仅切换差分 EQ、但根据 TI 数据表写入差分 EQ、发现没有反馈。 请帮助分析原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EQ文件全部内容一起初始化没问题。现在有按键切换EQ功能、每次都全部内容写入主控放歌时会卡顿、需要把EQ文件里的局部变化EQ参数发送给功放、目前验证了只发局部内容功放没有起作用。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     单独发这一块数据、TI芯片都是有应答的、但没起作用、说明这芯片应该还有其它信息需要发送或者需要设置才会使能。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我试过、比如上面发的两个文件、我切换EQ的时候只发图片里框起来差异部分、但没起作用 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devin

    我建议您使用 i2c 日志获取您更改的 EQ、然后与您刷写的.h 文件进行比较。

    我认为如果要更改 EQ 段落、可能会遗漏一些代码

    BTW,事实上,我们不建议在播放过程中更改 EQ 参数,因为可能会发生流行,这是很难避免的。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品是要在播放音乐的过程中去切换EQ、有什么办法避免出现破音这种现象。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问有什么建议嘛 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devin

    实际上、我们不建议在播放音乐时调整 EQ。

    如果要像这样使用、最好先使器件静音、然后更改 EQ、再使其恢复正常。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那就是没有那个客户是做这个功能的?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以自己尝试。

    只需注意爆音情况、或在调节过程中进行一定程度的斜升/斜降。