This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:通过学习板对扬声器进行表征的激光器2.

Guru**** 2613325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439119/pp-salb2-evm-laser-for-speaker-characterization-with-learning-board-2

器件型号:PP-SALB2-EVM

工具与软件:

我有一个关于激光器的问题、应与学习板配合使用2:

我听说过 LK-G 5000 Keyence 系列(LK-H022或 LK-H080)较好。

 

如果我有机会使用 LK-G10、LK-G32或 LK-G082 (它们是另一个 Keysight 系列的一部分:  LK-G )、对于与学习板2配合使用的激光器、这些选择是否同样有效?

 

例如、LK-G32的采样率"仅为"50kHz、而不是 LK-G5000的392kHz、但对于 f < 20kHz 的情况、这应该足够了?

 

另一个是两个系列的可重复性。 LK-G32的测量范围为±5mm 时为0、05 μm 、而 LK-H 的测量范围为±10mm 时为0、025 μm、这要好得多。

 

我不确定是否有其他参数,其中 LK-G5000优于 LK-G 系列,这是相关的。 还有哪些其他参数对手头的任务很重要?

 

因此、在纸上 LK-022要好得多、但我要问的问题是:如果与学习板2配合使用来测试扬声器的特征、这种更好的性能是否能带来真正的好处?

 

换句话说:我是否可以为这项任务获得便宜的 LK-G 类的激光器、并期望获得与 LK-H022相同的结果?

 

激光是否需要对整个可闻频谱以及扬声器偏移变得越来越小的较高频率进行采样?

 

学习板2到底是什么、包含有关偏移的信息?

 

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    学习板2需要一个从激光控制器发出的模拟信号、通常设置为1V/mm 或10V/mm、在扬声器表征过程中必须将此值输入到 PPC3。 在此过程中、放大器在测量振膜位移时播放频率扫描信号、以估算扬声器的力因子(BL)。

    如果已经知道所用特定扬声器的力因子、则可以使用此值作为 PPC3的输入、无需进行激光测量。

    提到的关于激光的差异似乎可以。 只要可以测量光膜运动,并且从激光控制器获得相应的模拟信号,它应该是正常的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师