This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:如何计算 BTL 和放大器中的音频放大器输出功率;SE 配置?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1438743/tas5711-how-to-calculate-audio-amplifier-output-power-in-btl-se-configurations

器件型号:TAS5711

工具与软件:

在 BTL 和 SE 配置中、计算扬声器功率的公式是什么?

我们假定扬声器负载为8 Ω。  (RL = 8)

我在 BTL 模式下的理解是、扬声器上的电压基本上是原来的两倍(PVDD * 2)、其中 PVDD =放大器输出端的峰值输出电压

那么它将是:

PRMS =((PVDD x 2/)2)^2/RL

对于单端、不会将 PVDD 乘以2、因此公式为:

PRMS =(PVDD/2)^2/ RL

但是、当我查看 TAS5711数据表中显示的功率值时、这些功率值看起来与上面的计算值并不一致。

例如、对于 BTL 负载、PVDD 18V、8 Ω 负载:

数据表显示~21瓦、但如果我使用上面的公式、我计算出81瓦。

实际上、如果我使用上述单端公式、但对于 BTL 模式、计算结果为20.25W、这与数据表中的值相符。
对于数据表第10页给出的所有电源输出(交流特性)也是如此

我在这里遗漏了什么吗?
输出电压是否不是 PVDD、而是每个输出上的一半 PVDD?

假设我知道放大器的 PVDD 和扬声器的负载阻抗、如何计算 BTL 和 SE 情况下负载的最大功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manmet:

    对于 BTL、输出是同时进入正负的正弦波(2xPVDD 的峰峰值)。 直流偏置为0的正弦波的 RMS 值为振幅/√(2)= PVDD/√(2)。 这意味着 RMS 输出功率为 (PVDD/√(2))^2 / RL。

    对于 SE、输出是振幅为 PVDD/2且直流失调电压为 PVDD/2的正弦波、使用直流阻断电容器滤除或通过将扬声器另一端连接到 PVDD/2来消除。 这意味着您的 RMS 电压将为 PVDD/(2*√(2))、因此输出功率将为(PVDD/(2*√(2)))^2 /RL

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我现在看到我的误差是在测量中使用了 Vpp (峰峰值)而不是 Vp (仅峰值)

    它现在是有道理的