This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:共模变化容差

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1438771/tac5212-common-mode-variance-tolerance

器件型号:TAC5212

工具与软件:

您好!

您能否说明一下"共模变化容差"的含义以及其设置对芯片性能的影响?  例如、表7-110显示了可用于 ADC1_CH1_CM_TOL 的设置。   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    任意给定差动放大器的 CMRR 都被限制在一定范围内。 该范围由"共模变化容差"给出。 您应该根据您预计到达器件输入端的共模信号的大小来设置共模容差。 100mVpp 和1Vpp 设置通常不会导致任何性能变化。 不过、轨到轨电源会导致 SNR 和 DNR 下降几 dB。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这是指共模电压的动态变化、即如果您希望差分信号能够叠加在1 Vpp 60Hz 正弦波上、您可以选择一个设置、而如果您希望共模电压非常稳定、您可以选择另一个设置?  它是否对直流共模电压范围有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Timothy、

    是的、您是正确的。

    否、无论 CMRR 设置如何、电压范围都是相同的。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!