This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:针对12V 和24V 电池系统的 D 类放大器建议

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C-Q1, TPA6404-Q1, TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1438358/tpa3255-q1-class-d-amplifier-recommendation-for-12v-and-24v-battery-systems

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6684-Q1、TAS5414C-Q1 、TPA6404-Q1

工具与软件:

您好!

"我们正在为我们的项目寻找 D 类立体声或4通道放大器。

该放大器需要模拟输入且大于50W。

它还应该能够使用12V 和24V 车辆电池。

您能否根据这些要求推荐放大器?"

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Egemen、

    您将使用的扬声器的阻抗是多少?  

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应为4或8欧姆。

    此致、

    Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    要满足为4欧姆负载提供50W 功率的要求、您将需要24V 直流或更高电压以满足此功率规格。  无法满足12V 直流的要求。  而且在任何一个电压下都无法满足8欧姆负载的这一功率要求。

    我建议使用具有适当电源电压的 TAS6684-Q1来满足您的电源需求。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    感谢您的答复。

    TAS6684-Q1支持数字输入、但我们需要放大器的模拟输入。

    您能否推荐任何其他放大器?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    抱歉、我漏掉了该要求。  较旧的器件 TAS5414C-Q1采用 PHD 封装、是满足您要求的理想器件。  我们还提供 TPA6404-Q1、也可以满足您的要求。

    此致、
    Gregg Scott。