This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:如何使用 TLV320AIC3212

Guru**** 2614055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427966/tlv320aic3212-how-to-use-tlv320aic3212

器件型号:TLV320AIC3212

工具与软件:

尊敬的 TI-San:

我有两个问题要问你。

1)

我想知道如何处理 TLV320AIC3212的未使用引脚。

目标端子漆为黄色。

可以保留所有引脚 未连接(NC) 不使用时怎么办?

我特别关注 MICDET (B1) .


2)

TLV320AIC3212 Rev. D 应用参考指南

>建议包含 低通滤波器 噪声、以实现出色的扬声器驱动器性能。

我想知道的详细设计 低通滤波器 .

(我不明白2Ω 的用途。)

我希望您能提供具体而详细的解释。

此致、

铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

      1. 以下是未使用的输入引脚
        1. MICDET -此引脚 用于耳机检测、在未使用时、它可连接至 GND
        2. IN1L/IN1R/IN3R/IN4L/IN4R -如果未使用、这些模拟输入引脚可以交流耦合到地。
        3. GPI1、GPI2、GPI3、GPI4、GPIO1、GPIO2、BCLK2、WCLK2、DIN2、BCLK3、WCLK3、DIN3 -这些数字输入如果未使用、可以接地。
        4. HPVSS_SENSE 可以接地。
      2. 以下是输出引脚、在未使用时可以保持未连接状态:
        1. MICBIAS_EXT
        2. GPO1、GPO2、DOUT2、DOUT3
        3. HPL、HPR、LOL、LOR
    1. 我会在后续注释中使用滤波器信息检查并更新此主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narasimhan-San:

    我感谢您的亲切和礼貌的回答。

    1)

    我已经反映了您的意见。
    请确保您没有犯过任何错误。

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    需要注意的是、编解码器的模拟输入根据 TLV320AIC3212修订版 D 应用参考指南 文档中的典型电路配置、与一个电容器进行了交流耦合。

    这旨在隔离直流共模电压。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narasimhan-San:

    谢谢你的答复。

    2)

    我想知道2Ω 的角色和设计原理。

    1)

    我已经反映了您的意见。
    请确保您没有犯过任何错误。

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    (2)

     D 类输出级从 SLVDD/SRVDD 电源引脚汲取开关电流。 这会导致这些电源引脚上出现纹波电压。 SPK_V 引脚电压在 D 类输出级前为器件中的某些模拟块上电。 图中所示的 RC 滤波器将在 SPK_V 引脚上看到电源电压之前滤除纹波电压。

     谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narasimhan-San:

    谢谢你的答复。

    2)

    您的注释也可在以下文档中找到:

    TLV320AIC3212 Rev. D 应用参考指南

    >建议  为此 SPK_V 节点添加一个低通滤波器、以实现出色的扬声器驱动器性能。

    我想知道2Ω 的角色和设计原理。

    请关注2Ω 并回答我的问题。

    此致、

    铃木真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    Lakshmi 已经不在办公室、下周将更新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信雅三:

    对响应延迟深表歉意。

    基本上、2 Ω 和(1uF+0.1uF)将是从 SLVDD/SRVDD 到~72kHz 截止频率的 SPK_V 引脚的低通滤波器、这有助于滤除电源上的 D 类开关纹波。

    此外、数据表还建议将 SLVDD/SRVDD/SPK_V 电压保持为彼此+/-50mV、因此滤波器路径中的极高电阻也可能导致压降超过50mV 值。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narasimhan-San:

    谢谢你的答复。

    我能够通过您的回答解决我的问题。

    我感谢您的友好和礼貌的回答。

    此致、

    铃木真也