This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:TPA6132的输入信号应该是什么?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440351/tpa6132a2-what-should-the-input-signal-for-the-tpa6132-be

器件型号:TPA6132A2

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在通过 LPF 将来自 D 类耳机放大器的 PWM 信号转换为模拟信号、然后将其输入到 TPA6132。

根据 TPA6132数据表、输入信号需要满足 Vpkpk 低于2.2V 的要求、这可以通过调节音量来实现。 但是、我想知道是否还有任何其他输入信号要求、例如频率等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronghui:

    到 TPA6132A2的输入信号应在音频范围内、即20Hz 至20kHz。 带宽下限实际上由输入交流耦合电容器给出、如数据表第8.2.1.2.1节所述。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师