This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:SPK_OUTA+/-

Guru**** 2615215 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439148/tas5760m-q1-spk_outa--

器件型号:TAS5760M-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我想快速检查一下。 以前、客户同时使用 OUTA 和 OUTB 通道。 但有一些要求更改、这些更改只需要一个通道输出。 客户希望仅使用 OUTB+/-通道。 他们计划仅数控 OUTA+和 OUTA-上的所有组件(LC 滤波器)。  

我想与您确认一下、他们是否还需要执行一些软件更改(此软件已用于 OUTA 和 OUTB 启用情况)(如禁用 OUTA)? 或者他们只是 NC OUTA +/-上的所有组件可以吗? 无需更改软件。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    通常不建议这样做、但您需要在任何未使用的通道上保留自举电容器、但通常可以移除 LC 滤波器。 建议在 EVM 或客户侧根据其系统条件验证这一点。 或者、您可以使用 PBTL (需要一些微小的寄存器更改)中的器件或使用 TAS5720A-Q1。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis

    感谢您的答复。 我是 Leo Ma。

    您能帮助说明为什么 即使在我们不使用该通道的情况下也需要保留自举电容吗?

    此致、
    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    除了 Leo 的问题之外、客户反馈说他们目前也移除了自举电容器。 他们观察到 OC 误触发。 然后、它们从 SW 将 OUTA 通道静音。 OC 虚假触发信号已消失。  

    想要与您确认是否正常(删除自举电路、但使 SW 中的相应通道静音)?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果没有 BST 电容、如果您启用该通道、则会立即遇到 OC 问题、因为没有足够的驱动电压。

    如果要移除 BST 电容器、必须始终将未使用通道静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow、

    但当通道静音时、 大多数模拟 和数字块保持活动状态、扬声器放大器 输出转换为50/50占空比。

    这意味着开关仍然接通? 可以在没有 BST 电容器的情况下静音吗?

    此致、


    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Leo

     谢谢、很好找。 然后不要移除 BST 电容器、该器件无法仅关断1个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow、

    我们转到"电子邮件"进行更详细的讨论。

    此致、
    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然