This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A -是否有可能绕过焊点?

Guru**** 2611965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439589/pcm5102a-pcm5102a---is-it-possible-to-bypass-solder-joints

器件型号:PCM5102A

工具与软件:

大家好!

我知道、对于该板的推进工作、我应该连接模块背面的焊点 H/L。

我想让1L、2L、3H、4L。

我是否能够不使用焊点引脚1-4来连接 GND/VIN (低电平、高电平)、如图(粉色)所示?

这样可行吗?

此解决方案是否有需要注意的事项或任何潜在问题?

谢谢你

Ivo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo:

    上图中的红色模块板是您自己开发的、对吗? 我没有看到以您所需的方式连接引脚时出现任何问题。 当然、我们通常使用上拉或下拉电阻器、但这应该仍然起作用。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash。

    此模块不是自己开发的、如果我想知道它是如何连接到主芯片的话。

    此模块在互联网上广泛销售、例如在这里: https://a.aliexpress.com/_ExNaAxJ

    由于我找不到该模块的绘图、我正在尝试在此处获取信息。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo:

    我不熟悉网上出售的电路板、但从 您展示的内容来看、  我看不出有任何问题。

    此致、

    Arash